A precisão da tecnologia aplicada à medição e nivelamento
A precisão da tecnologia aplicada à medição e nivelamento
As unidades de medida acompanham as tarefas do quotidiano humano há milhares de anos.
- As unidades de medida acompanham as tarefas do quotidiano humano há milhares de anos;
- Ironicamente, só quando as ferramentas de medição falham nos lembramos do quão importantes se tornaram;
- Os medidores de distância a laser são exemplo de um equipamento com alcance e precisão, para medir e nivelar de forma fiável.
Fazer uma marcação numa parede; contar um intervalo de tempo; medir a área total de um espaço - se pensarmos bem, as unidades de medida estão presentes em muitos aspetos do dia-a-dia – todos os dias. Mas estes valores comparativos, que podem ser avaliados por critérios como o tamanho, volume, massa e até temperatura, nem sempre tiveram o padrão uniformizador que se conhece hoje.
Tendo passado por várias alterações ao longo da História, as unidades de medida foram desenvolvidas a par das necessidades, como construir ferramentas para a caça e a pesca, fazer medições rudimentares, trocas de dinheiro ou, simplesmente, calcular o tempo de viagem entre lugares – mais recentemente, até fotografar o espaço . Culturas como a egípcia usaram, há 4.000 anos, partes do corpo (como a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio do faraó) para realizar medições, numa unidade de medida designada de cúbito. Também o palmo (quatro dedos juntos) foi uma invenção dos egípcios, sendo ainda hoje usada em medições não oficiais (por via da distância entre os dedos mínimo e polegar, com a palma da mão aberta).
Apesar da evolução a que se procedeu na metrologia, apenas a conveniência faz com que as unidades de medida sejam consideradas comuns entre povos e civilizações. Até mesmo com a criação de um Sistema Internacional de Unidades na maioria dos países no mundo, as unidades de medidas padronizadas não são totalmente unânimes e essa é uma das razões para existirem dualidades como o Metro X Milha (no caso da distância) e o Celsius X Fahrenheit (na temperatura), para referir apenas dois exemplos.
É inconcebível pensar em setores de atividade, como o da Construção Civil ou o da Mediação Imobiliária, sem o recurso a unidades de medida. Em continuidade, as ferramentas de medição permeiam todos os aspetos do quotidiano profissional e só quando deixam de funcionar corretamente, ou se tornam indisponíveis por qualquer motivo, apreciamos o quanto dependemos delas.
O advento da medição a laser
No capítulo das medições de distâncias, o ultrassom e o laser constituem duas das tecnologias mais recentes. Enquanto os dispositivos ultrassónicos medem através de ondas sonoras, desviadas por objetos e colunas, num alcance de até 20 metros, a medição com luz laser ultrapassa todos os obstáculos e é precisa, até uma distância de 200 metros. A “família laser” é, por estas razões, bastante diferenciadora e resulta numa brochura específica, com referências que apoiam todo o tipo de profissionais nas tarefas de medição e nivelamento.
Numa versão simples, com apenas um botão, o medidor de distâncias laser LP 19 permite medir comprimentos de forma prática, num intervalo de medição de 0,5 a 10 metros. Já o medidor de distância laser WDM 8-14 , numa gama de elevada precisão, acrescenta à medição de comprimentos o cálculo de áreas e volume. Ao integrar uma câmara a cores que faz a deteção digital dos alvos, este laser tem um desempenho máximo mesmo na presença de radiação solar direta. Apresenta um visor com zoom 4x, que permite ampliar facilmente o alvo, sendo que além de fazer medições indiretas, também inclui um nível de bolha, um inclinómetro de 360⁰ e uma calculadora de bolso. A função Bluetooth possibilita a transmissão dos dados e imagens para um tablet ou smartphone, através de uma aplicação inteligente .
Para proceder a marcações em paredes, instalar pisos flutuantes, alinhar janelas e azulejos ou nivelar tubagens verticais, o laser de linhas é a ferramenta indicada. O laser de ponto e linha PLL 18 permite o uso no interior e exterior, com linhas vermelhas e pontos extremamente visíveis. Trata-se de um laser de categoria 2 (os usados pela NASA são de classe 1), com uma tolerância na precisão de 2 milímetros por cada 10 metros de comprimento, e bateria Li-Ion recarregável.
Em termos de acessórios compatíveis, tripés elevadores (como o telescópico em alumínio 1/4 ), suportes (de que é exemplo o tripé de base única de 145-290 centímetros ), recetores (como o universal 18 ) e uma mala de transporte (no caso dos modelos CLL 18, CLLG e PLL 18 ) são bons apoios para o trabalho com instrumentos a laser. As pilhas tendem a ser substituídas por baterias, razão pela qual algumas referências já contemplam lasers que se carregam com ligação à corrente.
E depois de medir, nivelar
Complementares ao trabalho de medição estão as operações de nivelamento, sendo que também neste segmento o laser representa um aliado forte dos profissionais. O nível laser rotativo horizontal RL2-14 foi concebido especificamente para utilização exterior, sendo presença assídua em estaleiros de obras. Fácil de usar, este equipamento é robusto e garante uma vida útil longa. Muito rápido e preciso, mesmo em condições climatéricas adversas, o nível laser RL 2-14 evita vários tipos de erros, até os provocados pelo vento ou pancadas contra o tripé.
O recetor de laser LRU universal 18 é outro dos equipamentos a contemplar na gama de nivelamento, uma vez que se adequa a níveis laser rotativos de linhas vermelhas e verdes. Com um alcance de até 500 metros, em leituras que podem ser feitas tanto na parte dianteira como traseira, este equipamento à prova de água e de poeira apresenta um visor LCD comutável LED para legibilidade máxima e um sinal sonoro ajustável. Os dois ímanes de retenção que traz na parte superior permitem a montagem em superfícies metálicas.
Construtores, designers de interiores, topógrafos, consultores imobiliários, pintores, profissionais de certificação energética, carpinteiros e serralheiros são apenas alguns dos perfis para quem os instrumentos de medição e nivelamento são fundamentais – e os responsáveis pela evolução crescente da gama especializada da Würth.